変動する商品価格に直面しつつ、その一方ではお客様の複雑な要望に向き合う中で、セメント産業における最適化されたプロセスに対するニーズはこれまでになく高まっています。例えばクリンカー製造プロセスにおけるエネルギーコストを考えてみると、最大で変動コストの75%を占める場合があります。しかし、製品の品質を妥協することなく経費を効率的に下げるためには、信頼性の高い機器から得られる正確なプロセスデータが重要になります。
重要な事実
65-75 %
エネルギーコストの占める割合
セメント製造では全体のコストの約7割をエネルギーコストが占めることは珍しいことではありません。しかし、プロセスを最適化する方法があります。
お客様の選択肢
生産コストを下げる方法をご紹介します。詳しくはApplicator でご確認ください。
セメントプロセス >>> Applicatorへ

原料およびクリンカーサイロの監視
製造を継続するには、原料およびクリンカーサイロの在槽レベルを連続的に監視する必要があります。貯蔵容器にはさまざまな形状やサイズがあるため、レベルの監視は困難な場合があります。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、粉塵や摩耗などの厳しい環境向けに設計された、さまざまなレベル監視技術とソリューションを提供します。
- 当社の80 Ghzレーダーレベル計は、高さのあるサイロまたはバンカーでの測定に最適です。これは、狭いビーム放射角が特長で、マルチエコートラッキング評価機能が装備されています。
- 原料用バンカーのオーバーフロー防止のために、静電容量式レベルリミットローププローブが使用できます。
- 振動式レベルスイッチは、クリンカーサイロのあふれ防止に役立ちます。

キルンバーナー制御・燃料油注入
乾式再処理は、一般的にセメント製造の中核をなすと見なされています。セメント製造の操業コストの大部分が、この段階で使われます。裏を返せば、プロセス改善の可能性を最も秘めているのもこの領域なのです。
この分野の当社の専門知識
これらのプロセスの主要なパラメータとなるのは、もちろん温度です。これを監視することで、一貫した製品品質が保証され、燃料消費を最適化できます。

クリンカークーラーの監視
クリンカーの品質とセメントの総合的性能にとって冷却速度が重要になる可能性があるため、クリンカークーラーはセメント製造における最も重要なアプリケーションの1つとなります。
この分野の当社の専門知識
当社の包括的な製品ラインナップにより、エンドレスハウザーはクリンカークーラーのすべての監視パッケージを一括して提供することができます。これには、以下が含まれます。
- 冷却空気消費量の測定および監視用の差圧センサ
- 冷却空気用の流量計およびクリンカーベッド高さ監視用の高温レーダーレベル計(クーラーグレートの速度と空気量の調整用)
- クリンカークーラーグレートの下にある原料回収サイロ用の非侵入型閉塞センサ
- クリンカースクリューコンベヤまたはベルトフィーダーの質量流量用の非侵襲的放射計(クリンカーの密度を示し、遊離石灰レベルを推測)
利点
エンドレスハウザーの産業コンサルタントがお客様と一緒に大きな成果を達成し、プラントの最適化を実現しています。貴金属、セメント、鉄鋼生産などの多くの業種において高レベルの操業安全性を維持しています。当社の技術的な専門知識や業界に最適な製品ラインアップに加え、このような成功の基盤にあるのは事業の信念です。私たちはお客様との関係の継続に重きを置き、短期的な利益を求めてはいません。
重要な事実
145,000台以上
世界中のセメントサイロに145,000台以上の導入実績
重要な事実
60年以上
計測機器の経験とノウハウの蓄積
重要な事実
1000万台
世界中に1000万台以上の導入実績
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
プロジェクト管理であれ、燃料取扱システムのオートメーション化であれ、クリンカープロセス用の機器の選択、環境適合プログラム用のNOxガス浄化ソリューションのパッケージ化であれ、エンドレスハウザーの経験豊富なプロセスオートメーションコンサルタントにお任せください。完全統合セメントプラントのあらゆる測定・制御要件に対応します。
- 原料およびクリンカーサイロの監視
- キルンバーナー制御・燃料油注入パッケージ
- クリンカークーラーの監視
- サイクロンプレヒーターの計装
- 添加剤の貯蔵および投与