蒸気分配の厳密な監視によるプロセスの効率化
蒸気分配パラメータの正確な測定により、プロセスの効率化と安全性を実現
ユーティリティプラントの効率的な稼働を目指す上で、エネルギー損失を最小限に抑えた蒸気分配が重要な課題となります。ボイラー室から最終使用場所に至るまで、断熱材の不足、スチームトラップの不具合、非効率的な過熱蒸気の冷却により、エネルギー分配効率が低下する可能性があります。ウォーターハンマーが原因で、インフラが摩耗することもあります。したがって、最適な蒸気品質を得るには、乾き度を常に正確に監視する必要があります。当社のテクノロジーは、蒸気分配の最適化に役立ちます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
ウォーターハンマーのリスクを軽減、過熱蒸気の効率的な冷却を保証、スチームドライヤーや減圧バルブが正常に機能しているか確認するためなど、Endress+Hauserは、取引用を含め、蒸気分配の高精度測定と最適化を実現するためのお手伝いをします。2線式測定および監視ソリューションに関する当社の幅広い製品ラインナップにより、蒸気供給の可用性が向上し、正確な質量とエネルギー収支のバランスが確保され、安全で効率的な蒸気分配が可能になります。
正確なエネルギー分配の監視によるプロセス効率の向上
冷却水の品質とアミン消費量の監視により腐食リスクを低減
Endress+HauserのHeartbeat Technologyにより、国際規格に準拠
最適なプロセス条件を保証するためには、精度の高い蒸気圧測定が重要です。過度に高温にならないよう、製品損失を発生させないよう、あるいは滅菌できないほど低温にならないよう、プロセス温度を圧力で制御する必要があります。
この分野における実績
Endress+Hauser は、ユーティリティにおける蒸気アプリケーションに極めて適した高精度圧力測定機器のさまざまな製品ラインナップを提供します。
腐食はあらゆる蒸気分配システムにおいて絶えざる課題となっており、機器の故障に起因する高コストのダウンタイムを発生させるリスクを高めます。アミンの添加は腐食のリスクを軽減するために役立ちますが、このような添加剤そのものが高価であり、正確な計量と適切な在庫管理が必要になります。
この分野における実績
Endress+Hauserは、最適な在庫管理を保証するために音波式測定システムを提供します。
蒸気が継続的に、必要とされるプロセスパラメータで供給されることが重要です。蒸気供給システムに不具合が発生すると、生産が完全に停止し、深刻な経済的影響をもたらす可能性があります。
この分野における実績
エンドレスハウザーの製品ラインナップには、蒸気供給を保護、プロセスパラメータを維持、運転停止のリスクを最小限に抑えるためのさまざまな監視テクノロジーが含まれています。
乾き蒸気によってのみプロセスを最大限に活用することができるため、ユーティリティプラントの管理者にとって、外部供給源から蒸気を購入する場合に受け入れる蒸気のエネルギー含有量を知ることが不可欠です。
この分野における実績
Endress+Hauserは、最適なプロセスと透明性のあるサプライヤー関係を実現するために、受入れ時の蒸気品質の継続的な監視を可能にする渦流量計 Prowirl を提供しており、これは機器単体で統合型の蒸気計量システムとなっています。
蒸気分配システム内のさまざまな箇所でのエネルギー消費と損失の測定が不正確または不確実な場合、最適化に関する誤った結論と的外れな対策につながる可能性があります。ユーティリティプラントの管理者は、精度の高い測定を信頼できなければなりません。
この分野における実績
Endress+Hauserのエネルギー測定性能試験サービスでは、エネルギー測定と校正に関する詳細な専門知識に基づいて、エネルギー測定精度の確認および検証が可能です。
利点
蒸気分配システムと蒸気消費システムのバランスを取るためには、相当なスキルとノウハウが必要になります。当社の高精度かつ信頼性の高い計測、監視、蒸気管理の幅広い製品およびサービスは、エネルギーおよび環境管理基準に準拠しており、完全な透明性と効率的で安全な蒸気分配を保証します。蒸気システム全体の可能性を最大限に引き出すことのできる、統合された蒸気管理ソリューションに関して、Endress+Hauserがパートナーとしてお手伝いします。
最大15%
包括的なエネルギー監視ソリューションにより、エネルギー消費量を最大15%節減可能
24時間365日
蒸気システムのライフサイクル全体にわたり、高い測定精度と操作上の安全性を実現
数千万
に及ぶセンサやソリューションの節減対策をユーティリティに適用することに成功
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
効率
効率と安全性のために蒸気消費を最適化
ボイラー室は経費のかかる場所であり、蒸気消費によってムダが発生しているかもしれません。Endress+Hauserは、蒸気消費量を正確に測定し、効率を向上させるための信頼できるパートナーです。
全文を読む
効率
ボイラー運転の最適化と寿命の延長
ボイラーの高い可用性と効率を確保する一方で消費エネルギーを削減するための効率的な方法が必要です。弊社の正確で信頼性の高い測定および監視ソリューションをご確認ください。
全文を読む
効率
ユーティリティ管理およびエネルギーの最適化
加熱によって蒸気に変化する水はプラントに不可欠なものです。効率と安全性を確保するためには、ボイラー装置の健全性とその制御システムの信頼性が極めて重要です。
全文を読む
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
ネットゼロへのエネルギー転換を促進
Endress+Hauserの計測機器、ソリューション、サービスの幅広いポートフォリオにより、プロセスの効率性と安全性から持続可能性と規制順守に至るまで、ネットゼロを歩むお客様を支援します。
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる