石油・ガス産業におけるCCUS技術
二酸化炭素回収の課題への取組み:信頼性の高い計装機器により、二酸化炭素を安全に除去するための品質とコンプライアンスの確保が可能
エネルギー転換を可能にする主な要因は、気候変動を軽減するためのプラントオペレーションやバリューチェーンの脱炭素化、そのための新たな実践手段の確立です。二酸化炭素の回収・利用・貯留(CCUS)技術 を採用することが、CO2 排出量を削減するための重要な推進力となります。業界標準はまだ発展途上であり、規制遵守と政府の補助金によって部分的に管理されています。多くの脱炭素化技術には、プロセス計測機器に関して非常に特殊な要件があります。
Endress+Hauserは下記のお手伝いをいたします。
CO2 を回収・移送し、地下貯留施設に貯留するか、原油増進回収(EOR)やその他の用途に使用する必要があります。CCUSバリューチェーンのプロセスでは、最高水準の測定精度、信頼性、リアルタイム監視 が求められます。厳しい計測環境であると同時に、法規・規格等はまだ発展途上の状況です。経験豊富なパートナーが、このダイナミックに変化する環境においてお客様のサステナビリティ経営の目標達成をお手伝いします。
幅広い製品ラインナップとエキスパートによるサポート:単一サプライヤーによる高性能計測機器の提供、ならびにプロジェクト開発の全ライフサイクルにわたる継続的なサポート
重要な計測ポイントにおける安全性確保、プロセス制御、品質の検証に関する改善
独自技術による高精度で信頼性の高い品質、物量、成分組成の計測
容易な設置やコミッショニング、機器の健全性確認機能により、プラントオペレーションの負荷を軽減するとともに、コストとダウンタイムを削減します。
予知保全を次のレベルへ:Endress+Hauser Heartbeat Technology が機器の健康診断、監視、健全性検証機能を提供、Netilion IIoT エコシステムによりフィールド機器の性能を最大限に引き出し、最高水準の効率化を実現
二酸化炭素の回収・利用・貯留(CCUS)は、産業プラントからの二酸化炭素排出量を削減するための望ましいソリューションとして注目を集めています。アミン溶媒をベースにした化学吸収は、炭素回収のための最も成熟した技術の1つと考えられています。このとき、CO2 回収コストの最適化と溶媒の管理は、プラント管理者と技術開発者の双方にとって極めて重要になります。
この分野における実績
ラマン分光法 により正確なインラインプロセス監視が可能になります。この技術を採用すれば、変動するプロセス条件においてCO2 とアミンの総濃度を正確に予測し、品質の変位を綿密に監視することで溶媒の損失を最小限に抑えることができます。
アミンプロセスにおける残留精製ガスに関しては、TDLAS技術を使用することで、H2 SやCO2 などの微量不純物を測定することが可能です。
Endress+Hauser Raman Rxn5プロセスアナライザ を使用することで、以下が可能になります。
圧縮状態および超臨界状態におけるCO2 の正確な流量測定は、長距離パイプライン輸送の重要なアプリケーションです。この状態の流体は、CO2 の粘度は気体に類似するが、密度が液体に近いため、流量測定 は困難な課題です。圧縮流体ではCO2 の熱物理的特性が極端に変動するため、パイプラインの温度と圧力を維持するために特別な注意を払う必要があります。
この分野における実績
Endress+Hauseは、設計段階から現場設置まで、規格に準拠した量および質に関するパラメータを満たしつつ、複雑なCO2 流量測定の経験と専門知識を有しています。世界中に展開するEndress+Hauserのプロジェクトエンジニアリングセンターでは、目的に合致した流量、圧力、温度、ガスアナライザ等の製品ポートフォリオにより、シームレスなプロジェクト管理と実装をサポートします。
CO2 は地下に貯留(隔離)または原油増進回収(EOR)やその他の産業目的(合成燃料等)に活用することが可能です。CO2 をパイプラインに移送する前に、腐食や氷の生成による破損を避けるため脱水する必要があります。脱水後、ガス状態のCO2 を圧縮し、移送しやすいよう液化します。正確な水分測定を行うことで、乾燥機の運転が最適化され、CO2 がサプライヤーとベンダーが合意した仕様を満たしていることが保証されます。
この分野における実績
Endress+Hauserは高濃度CO2 中の微量の水分が計測可能なアナライザの幅広い導入実績があり、二酸化炭素の品質を保証するガスアナライザ技術において豊富な経験があります。Endress+HauserのJ22 TDLASガスアナライザ は、CO2 に含まれる水分を信頼性の高い正確な測定を実現し、脱水効率、稼働時間の最適化とプラントの可用性を確保します。波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS) により:
工場の排ガスからのCO2 回収と異なり、直接空気回収(DAC)は大気からCO2 を直接回収しネットゼロエミッション目標の達成に貢献します。大気中の二酸化炭素は燃焼排ガスから発生するCO2 と比べて大幅に濃度が低いため、エネルギー効率が低く、長期的な投資が必要になります。その上、CO2 の分離プロセスには多くの課題があります。
この分野における実績
回収された高濃度のCO2 はさらに処理されて、地下層に貯留されたり、合成燃料の製造に利用されたり、または原料として使用されます。そのため、その品質を厳密に監視する必要があります。Endress+Hauser製品の採用で、重要な計測ポイントにおけるプロセス安全性、運転、品質の検証が改善するといった利点があります。
石油・ガス産業におけるCCUSエコシステム
二酸化炭素の回収・利用・貯留(CCUS)には、工場より排出される高濃度のCO₂を回収して利用する技術を含みます。CCUSは、脱炭素化や世界的な気候変動の課題において重要な役割を果たします。CO2 は、燃焼前プロセス、燃焼後プロセスまたは直接大気から回収することが可能です。安全性を含め、正確な量と質の計測データは、回収プロセスやパイプラインの完全性、安全な貯蔵、環境保全、プラントオペレーションの最適化に不可欠です。
利点
CCUSは、石油・ガス産業において、環境への影響を最小限に抑え、ネットゼロエミッション達成を一歩前進するために不可欠な技術です。Endress+Hauserは、二酸化炭素回収プラントのダウンタイムを削減し、安全な操業をサポートします。ラマン分光法はリアルタイム監視を実現し、オフライン分析に費やす時間と労力を削減します。TDLASガスアナライザは、不純物を確実に測定し、乾燥機などの精製設備に関して
リアルタイムデータ
Ramanアナライザは、変動するプロセス条件下におけるCO2 およびアミン総濃度の確実な予測をサポートします。
< 30 ppb
10億分の1レベルの水分を検出することで乾燥機のダウンタイムを削減
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
化学産業:サステナブルな成功のパートナー
リソースを最適化し、プラントのパフォーマンスを最大限に高めましょう。詳細はこちら!
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる