キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

ビール工場および醸造所向けの品質管理

ビール製造における全プロセスは、安定した高い製品品質を保証する設計が必要

ビール醸造所

ビールは、年ごとに、そして収穫によって変わる自然に育った生産物を使用して醸造されます。醸造者は、品質の安定したビールを生産するためにこれらの変化に対応する必要があり、さらに、顧客の期待に応えるためにビールの味も毎年同じでなければなりません。この変動する目標を達成するには、多くの経験が必要です。そして、これこそがビールの醸造技術です。

重要な事実

~20億

ヘクトリットル

のビールが2019年に全世界で生産されました。 一貫して安定した製品品質はすべての醸造所にとって重要です。 この目標を達成するためにEndress+Hauserの経験とノウハウを活用してください。 出展: www.statista.com

醸造所における品質管理 ©Endress+Hauser
インサイト

ビール醸造所

デンプンを麦芽糖に効率よく変換する必要があります。特定のプロセス内で適切なタイミングを見つけるには、革新的で正確な測定技術が欠かせません。

この分野における弊社の専門知識

Endress+Hauserは、ビール工場の各プロセスを最適化するために最大級の製品ラインナップを提供します。

  • Memosensテクノロジーと組み合わされたCPS77Eなどの非ガラスpHセンサを使用することにより、最高の信頼性と精度が保証されます。
  • 実際の収量を確認するために、マルチ周波数テクノロジーを搭載したコリオリ質量流量計Promass Qが、温度補償された流量、積算値、積算されたBrixまたはPlato°値を提供します。たとえ気泡混入アプリケーションであっても対応します。
  • 温度補償機能付きDeltapilot FMB50静圧式レベル計を使用した糖化槽のレベル測定が可能です。分離型の電子モジュールにより、アクセスは容易になります。
  • 液化された副原料やブドウ糖を高精度で添加することにより、原料の使用量が最適化されます。Promass F100質量流量計は、最高の温度安定性と高精度測定を提供します。
ビールの品質管理を行う2人の従業員 Hero Images/Strandperle
インサイト

発酵

発酵の目的は、麦芽糖をアルコールに変換することです。信頼性の高い温度、エキス、およびアルコールの測定や発酵プロセスの監視は、すべてのバッチで品質を一定にするためには欠かせません。

この分野における弊社の専門知識

超高速応答時間に対応するサニタリ設計の高品質な測温抵抗体が、最適な温度制御を保証します。発酵プロセスにおけるすべての関連パラメータを連続して測定することで、信頼性の高いラボレベルの精度の情報をリアルタイムで取得できるため、高精度なプロセス制御が可能になります。

ビールろ過のサイトグラス ©Brauerei Schützengarten
インサイト

ろ過

珪藻土は品質にばらつきがあるため、従来のろ過プロセスの主な課題は、珪藻土ろ過に関連していました。また、有害かつ大量の排水が発生するため、取扱いや廃棄の問題があります。

この分野における弊社の専門知識

差圧はフィルタ性能を示す一般的なインジケータです。従来型の差圧伝送器または電気式差圧システムにより、必要な信頼性が確保されます。

プロセスフォトメータを操作する女性 ©Endress+Hauser
インサイト

色によるビールタイプのインライン検出

ビール工場では、しばしば多くのビールタイプが製造されます。適切に充填できるよう、製造中に明確な概要を把握することは、非常に困難です。

この分野における弊社の専門知識

製造の円滑化やビール損失の削減を実現するには、可能な限り、個々のビールタイプを自動的かつ直接インラインで識別する必要があります。測定にデュアルチャンネルフォトメータを使用すると、EBCガイドラインに準拠した色吸光度の分析が可能になります。導電率測定との組み合わせで、個々のタイプを識別できます。

PCR検査によるビール品質の監視 ©Endress+Hauser
インサイト

微生物検査によるビール品質の確保

醸造プロセスの複数のステージにおいて、腐敗性細菌による微生物汚染が発生するおそれがあります。微生物汚染は、原料、製品自体、または醸造環境に影響を及ぼします。このため、発酵タンクや瓶詰めライン、醸造水などの重要な地点で試験を行うことが不可欠です。従来は、腐敗性細菌の検出は主に時間のかかるラボでの試験に依存していました。

しかし、Endress+Hauserは、より効率的なソリューションとしてEndress+Hauser BioSense分析システムをご提供します。この革新的なシステムは、腐敗性細菌、微生物汚染、さらには病原菌までをもPCR検査で検出します。コンパクトなデザインかつシンプルなDevice BAB00により、現場での即時分析において応答時間が大幅に短縮され、是正措置を迅速に講じることが可能になります。この革命的な醸造の品質管理アプローチにより、品質と効率性の両方が改善されます。

CIPプロセスの機器 ©Endress+Hauser
インサイト

定置洗浄(CIP)の最適化

CIP濃度は食品の安全性にとって重要ですが、洗浄剤の使用や排水処理コストにも大きな影響を与えます。

この分野における弊社の専門知識

高精度の導電率測定により、必要な濃度を正確に計算することが可能です。タンクサイズやユーザー設定に応じた各種のオプションを使用して、腐食性のある化学薬品のレベル測定を実行できます。

  • 弊社の導電率変換器に装備された非常に高速な温度補償機能により、ビール/水の移行に際してビール損失を最小限に抑えることができます。
  • 最も一般的な静圧レベル測定およびレーダーレベル測定の測定原理を使用できます。
  • 定置洗浄(CIP)プロセスを最適化する、より革新的なセンサ技術をご紹介します。

特長

醸造所における品質管理と品質保証を実現する信頼性の高いEndress+Hauser製機器は、理想的なプロセスに必要なデータを提供するとともに、ビールのトラッキングとトレーサビリティに適したソリューションをサポートし、製品の損失を最小限に抑えます。Endress+Hauserの経験豊富な産業およびアプリケーションのエキスパートが、重要なパラメータに適したプロセス計装の選定をお手伝いします。

重要な事実

52週間

重要なパラメータに最適な計装により、安定した製品品質とプロセスが実現

重要な事実

30%

CIPプロセスで使用する水と化学薬品を削減

重要な事実

100%

業界規格および規制に完全準拠

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Meet the Expert

「私はインタストリーマネージャーとして、製品の品質と味を管理するためのお手伝いをしています。お客様の品質管理プロセスをさらに改善するために、私たちは協力してあらゆることに取り組んでいます」。

Matthias Schützeberg, 食品・飲料産業開発マネージャー, Endress+Hauser Group Services AG
テイクアウェイ

弊社の製品

Endress+Hauserは日夜、常に高品質なレベルでの醸造プロセス実行をサポートします。弊社の最先端のセンサ技術が醸造産業を支援します。プロセスセンサの継続的な精度の向上、および高い繰返し性により、最も効率的な方法でのプロセス実行が可能になります。Endress+Hauserの提供するメリット:

  • 安定したビール品質
  • 信頼性の高いプロセス計装
  • 原料の効率的な使用

注釈

関連記事

その他の記事を読む