汚泥の処理および環境への廃棄に関する規制が世界各国で厳格化される中で、排水処理産業は新たなソリューションを検討せざるを得ない状況に追い込まれており、その開発に多大なコストを費やしています。運転コストを最小限に抑えるには、汚泥の調整と脱水プロセスの最適化により、乾燥/焼却する汚泥量を削減する必要があります。汚泥の嫌気性消化により、汚泥の容量と質量をさらに削減し、副産物として生成されるバイオガスやバイオメタンをバイオ燃料および電力として再利用できます。
重要な事実
~40 %
の排水処理プロセスの総運用コスト
は汚泥処理プロセスに関連しています。 Endress+Hauserのポートフォリオは、運用コストの削減と処理プロセスの最適化に貢献します。
汚泥調整剤の準備
汚泥調整用の高分子溶液は、現場で希釈して調製する必要があります。凝集剤は高コストであり、脱水結果の安定化と脱水サイクルの最大化を実現するには、適正なポリマー濃度が重要です。
この分野の当社の専門知識
当社の定評ある高精度電磁流量計の製品ラインナップにより、最適な高分子溶液濃度とポリマー消費が実現します。
脱水結果の改善による汚泥濃度の最適化
ポリマー濃度は変動するため、汚泥中のポリマーと浮遊懸濁物の最適な比率は常に一定ではありません。そのため、脱水結果を最適化するには、流入口の汚泥濃度を制御して密度測定を行う必要があります。
この分野の当社の専門知識
当社のコリオリ質量流量計は、流量と測定物密度の両方を測定できるため、高分子溶液を常に正確に投与できます。また、高精度電磁流量計と浮遊懸濁物測定を組み合わせることで、安定した良好な汚泥脱水結果が得られます。
- コリオリ流量計Proline Promass A500を使用することにより、濃色汚泥の流量/密度測定を最適化できます。
- 高精度電磁流量計Proline Promag W 400と浮遊懸濁物センサTurbimax CUS51Dを組み合わせることで、安定した汚泥脱水結果が得られています。
脱水プロセスで発生する泡
汚泥脱水プロセスで発生する濃縮水はアンモニア態窒素によって重度に汚染されており、排水処理システムには一定量ずつしか投入できません。このため、濃縮水は調整池に貯留されます。貯留時に発生する測定物の泡は処理に大きな影響を与えるため、監視が不可欠です。
この分野の当社の専門知識
当社のMicropilot FMR60レーダーレベル計は、濃縮水のレベルを継続的に測定しながら、搭載されたHeartbeat Technologyにより発泡を検知できます。さらに、最適な量の消泡剤の投与、および効率的なポンプ制御も可能になります。
効率的な消化プロセス
汚泥消化プロセスでは、有益な細菌を危機的な状況から保護する必要があります。
この分野の当社の専門知識
当社のプロセス計装機器により、消化槽の細菌が繁殖できる環境が保証されます:暗さの維持、無酸素状態、一定温度、ほぼ中性のpH値。
- 当社のモジュール構造の測温抵抗体温度計TR15を使用すると、消化槽内を一定温度に保つことができます。
- 当社のデジタルpH/ORP複合電極Memosens CPS16Eを使用すると、リサイクル汚泥配管のpH値を測定できます。
- 当社の静圧レベル計Deltapilot FMB50を使用すると、十分な滞留時間を確保してプロセスの負荷を調整できます。
湿性バイオガスの流量とメタン濃度を正確に測定
バイオガスの流量とメタン濃度は、嫌気性汚泥消化でのプロセス外乱を示す重要なパラメータです。ただし、大流量、水飽和バイオガス、メタン濃度の変化、極低圧などの環境条件下では、これらのパラメータの測定は大半の機器において困難となります。
この分野の当社の専門知識
当社独自のインライン超音波流量計Proline Prosonic Flow B 200は、変動するプロセス条件下において湿性バイオガスの流量とメタン濃度の高精度かつ信頼性の高い測定を実現します。
利点
法規制遵守とコスト効率向上をいかに両立させるかが、現在の排水処理産業における主要課題の1つです。世界各地に配置された当社の産業コンサルタントは、お客様の地域の要件に精通しており、お客様のプロセスを改善するための具体的なご提案が可能です。当社の産業コンサルタントは、その経験と当社の専用計測機器ラインナップを武器に、お客様と共に目覚ましい成果を達成しています。
重要な事実
20%
コストを削減
ポリマー消費量を減らしてコストを削減
重要な事実
25%
フィルタ長寿命化
脱水結果の改善によりフィルタの長寿命化を実現
重要な事実
300万台
Proline Promag電磁流量計は1977年の発売以降、幅広いアプリケーションで販売されてきました。
Endress+Hauserは、次のサポートをご提供。
Endress+Hauserの製品ラインナップを導入していただくことで、プラント事業者は脱水率を目標値と比較できるとともに、汚泥の調整に必要なポリマーの消費量を正確に追跡できるため、コスト効率を高めることができます。
- ポリマー消費量の最適化および脱水結果の改善
- 消化プロセスの改善およびコンディションモニタリング