鉄鋼の製造工程は、エネルギーを大量に消費するプロセスです。したがって、特にCO2 排出量など、環境への影響が大きいことは何ら驚くことではありません。しかし、市民や行政だけでなく、顧客や投資家からも二酸化炭素排出量を削減するように求める圧力が高まっています。これにより、鉄鋼業は新しい発想を生み出す必要があります。グリーンスチールは、これらの革新的なアプローチの総称です。
重要な事実
1.89トン
World Steel Association (世界鉄鋼協会)によると、粗鋼鋳造1トンあたり1.89トンのCO2が発生している。

二酸化炭素回収・有効利用(CCU)
高炉から排出される気体は、CO2、CO、H2 で構成されています。CO2 を分離するために、吸着や吸収などのさまざまなプロセスが使用されます。二酸化炭素回収・有効利用(CCU)の場合、プロセス制御や規制プロセス対応のために正確な流量測定が不可欠です。効率的かつ安全なプロセスを確保するために、流量、密度、温度などのパラメータを監視する必要があります。
この分野の当社の専門知識
流量計 Promass Qを使用すると、物理的特性に関係なく、すべての気体を正確に測定することが出来ます。コリオリを使用することで、流量、密度、温度を同時に測定できます。

鉄鉱石の直接還元(DRI)
還元ガスを使用することで、溶鉱炉内のように鉄鉱石を溶かすことなく、鉄鉱石から酸素を除去して海綿鉄を製造することができます。鉄鉱石を処理する過程で、一酸化炭素と水素の混合物である合成ガスが、しばしば還元ガスとして使用されます。この海綿鉄の鉄含有量は、銑鉄と同様で、最大95%に達します。これにより、電気アーク炉での処理工程において、最適な原料となります。
この分野の当社の専門知識
DRIプロセスでは省エネ設計が重要であり、これは経済的な実行可能性や、高温の鉄の搬送量を増加させるなど、エネルギーコストの削減につながります。レーダーレベル計 Micropilot FMR67Bは、最高温度450°Cまで信頼性の高いレベル測定を実現します。

グリーンエネルギー
電気アーク炉でスクラップ金属と銑鉄または海綿鉄を溶かす場合、多くのエネルギーが消費されます。エネルギー源に応じて、このプロセスの二酸化炭素排出量は劇的に変化する可能性があります。グリーンエネルギーと呼ばれる再生可能資源で生産されたエネルギーを使用すると、プロセス全体の排出量を大幅に削減できます。
この分野の当社の専門知識
再生可能エネルギー資源への切り替えは、大多数の鉄鋼メーカーにとって大きな投資となります。この切り替えを円滑かつ効率的に進めるためには、熟達したパートナーが必要です。Endress+Hauserには、パワー&エネルギー産業において60年以上にわたる経験があります。電力業界に特化した製品ラインナップとアプリケーション知識の両方があるため、グリーンエネルギーを目指すお客様のご相談に応じることができます。
利点
グリーンスチールのアイデアを実現するのは難しい課題です。環境への影響と経済的な実行可能性のバランスをとるために投資を行う必要があります。Endress+Hauserは、鉄鋼業におけるアプリケーションの知識や、エネルギー分野とガス分野の両方で数十年にわたる経験があるため、この取り組みの理想的なパートナーとなります。また、これらの業界向けに専用の製品やサービスを提供しています。
重要な事実
95%
H2 による直接還元とグリーンエネルギーの使用により、CO2 排出量を削減
重要な事実
50%
世界の気候目標を達成するため、鉄鋼業が2050年までに削減しなければならない二酸化炭素排出量
重要な事実
14%
Mckinseyの調査によると、環境への影響を軽減しない限り、鉄鋼会社の14%の企業価値が危険にさらされます。
グリーンスチールとは何か?
CO2 排出量を削減するために、3つの取り組みが始まりました。二酸化炭素回収とは、溶鉱炉から出る排出物を収集し、バイオエタノールやアンモニアを生産できる化学産業に販売することです。2つ目のオプションは、H2 を使用した鉄鉱石の直接還元であり、それによって得られる海綿鉄を電気アーク炉または転炉で処理して鋼を製造することが可能です。最後は、グリーンエネルギーの使用であり、電気アーク炉の二酸化炭素排出量が減少します。
- 二酸化炭素回収・有効利用(CCU)
- 鉄鉱石の直接還元(DRI)
- グリーンエネルギー