キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

飲料水処理のスマートモニタリングシステム

Oberzent市 がLoRaWANで分散型測定点を接続

以前は、水管理者が各貯水池やプラントを個別に訪問し、計測値の読み取りと計測器のチェックを行うことが必要でした。現在は新しい LoRaWAN ネットワーク が導入され、測定システムの一部が近代化されて、貯水池とプラントがクラウドベースの監視システム「Netilion Network Insights」に統合されています。これにより、水管理者はモバイ端末からも、オペレーションセンターのパソコンからも、いつでもすべての情報を得ることができるようになりました。

Marbach貯水池 (Germany) Copyright by Oberzent
Schöllenbach の水処理システムのダッシュボード Copyright by Oberzent

Schöllenbach の水処理システム ダッシュボード

水処理・貯留のメリット

  • センサデータの自動集計による労力削減

  • 水道ネットワークの問題を先回りして処理することで、対応能力が向上

  • 日常的な巡回の削減による時間短縮

  • Webベースのサービスを利用した様々なモバイル端末での作業

Flag of Oberzent

水管理者は、コアタスクにより多くの時間を費やすことができ、プラントへの移動に費やす時間を減らすことができます。 これらスペシャリストの人材は現在不足しているため、これは大変重要です。

Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany

安全な水の供給を最優先に

市内の19の地区における給水の信頼性が最優先事項です。そのため、Oberzent 市の4人の水管理者は、給水ネットワークが常にスムーズに稼働していることを確認しなければなりません。水処理と貯水については、165 km2に及ぶ19の分散型水インフラ施設の情報収集と処理を行っています。.水管理者たちは、仕事の大部分の時間を車で各施設を巡回することに費やしていました。これは他の仕事に使えない時間でした。

スマートテクノロジーが効率を高める

クラウドベースの監視システムNetilion Network Insightsの導入により、水管理者はすべての関連情報を一元的に利用できるようになりました。 これにより、35台の流量計、17台の水位計、7台の圧力計、2台の分析パネルからのデータを可視化し、水質モニタリングを行うことができるようになりました。 Odenwald 郡の多くの地域で安定した携帯電話サービスの提供がないため、エネルギーをあまり使わない無線データ通信をセットアップする必要がありました。このソリューションは LoRaWAN 技術と呼ばれています。

すべてが一目瞭然

同市の水管理者は、水処理システムからの関連データポイントをすべてクラウドベースのダッシュボード上で確認できるようになりました。 Endress+Hauser 社が開発したダッシュボードは、様々なネットワークを表示し、水管理者はスマートフォン、タブレット、ラップトップなどの様々な機器で使用することができます。これにより、貯水池や浄水場への毎日の定期的な訪問を省略することが可能になります。これにより、水管理者は時間を有効に使うことができます。

IIoTエコシステムNetilionが基礎を築く

Endress+Hauserは、Netilion IIoTエコシステムにより、スマートシティのための様々なソリューションを提供しています。Oberzent 市のIIoTエコシステムは、水処理と貯水のプロセス全体を表示する個別のダッシュボードの作成とプログラミングに必要な基本データを提供します。これは、オンラインサービスNetilion Network Insightsに実装されています。このサービスでは、漏水検知や貯水池管理などのプロセス最適化だけでなく、水ネットワークの監視も可能にします。

ソリューションコンポーネント

  • 60個の分散型センサーをクラウドで監視

  • ローカルLoRaWANネットワークによる安全なデータ転送

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性