ユーティリティ設備のデータ分析によるエネルギー効率の改善
エネルギーの管理と最適化により、あらゆる産業においてエネルギー削減が可能になり、よりサステナブルなオペレーションの基盤を築くことができます
ユーティリティ設備のオペレーションの改善は世界共通の課題です。不安定な世界情勢、リソースの調達難、エネルギー価格の高騰により、サステナブルなオペレーションがこれまで以上に重要になっています。電気、水、ガスなどのTier1エネルギーと、Tier1を使用してユーティリティ設備で製造される蒸気、圧縮空気、熱などのTier2は、工場内のあらゆる設備に動力を供給しています。リソース使用量の最適化が持続可能性と収益性の鍵となります。
Endress+Hauserのエネルギー管理ソリューションの採用で圧縮空気システムの改善点やエネルギー削減の可能性を知ることができます。
加熱・冷却システムはプラントの運転に不可欠な装置です。このユーティリティにおける廃熱回収(WHR)、地域冷暖房、加熱/冷却プロセス、エネルギーとコストの削減について説明します
エネルギー削減の可能性を見いだすには、さまざまなユーティリティとアプリケーションを検討する必要があります。まずボイラー効率と蒸気品質から始めることをお勧めします。
蒸気は、さまざまな産業で重要な伝熱媒体の役割を果たし、蒸気の製造、分配、利用の全体を通して安全性が最優先されます。
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガス向けの主要なソリューション
様々なユーティリティプロセスにおいて、包括的なエネルギー監視の改善およびコスト削減に、Endress+Hauserの計測技術がどのように役立つのかをご覧ください。
新たな省エネの機会
エネルギー消費の削減ポイントの特定
最適化に向けた取組みは、適切な機器を適切なポイントに設置して、プラント操業全体にわたり計測環境を整えることから始まります。これらの機器が収集したデータを集約することで、全体的な状況を把握できます。時間の経過とともに収集されたデータを正しく分析することで、有益な情報が得られ、プラントの状況を確認できるため、作業員は担当作業の状況を詳細に把握することができます。Endress+Hauserでは、詳細かつ精度の高い情報を確保するために、以下のようなアプローチをしています。
プロセスに関する知識の活用
Endress+Hauserのエキスパートチームは、プロセスの運転に関する包括的な知識を活用し、お客様のプラント作業員の方々と連携し必要な計測ニーズを特定します。
現状のユーティリティ要件の確認
Endress+Hauserのエキスパートチームは設備全体の詳細な調査を実施し、重要なパラメータを特定し、測定データを加工し有益な情報として提供します。たとえば、Endress+HauserのHeartbeat Technologyは、診断、検証、監視の各データを提供することで、プラントのデジタル化を支援し、デジタルツインの実現を可能にします。
法規制の遵守
エネルギー監視とエネルギー/リソース消費量に関連するすべての基準を満たすには、あらゆる法規制遵守の基準を確認する必要があります。これらの規制は、地域、国、あるいは世界基準で規定される場合があります。
正確な情報が、効率化のための実用的な分析を可能にします
データを継続的に収集することで効率化の改善提 案を策定し、コンプライアンス関連のレポート作成を行う必要があります。さらに、適切なソフトウェアツールを使用して、運転データを共有可能なレポートに容易に変換する必要があります。これにより、そのレポートを使用して会社全体に成果を伝え、管理監督機関に法規制の遵守を証明することができます。
Pierre Kellenberger Photography
ある設備で、断熱不良、スチームトラップの故障、圧力と温度の変化により、配管内の蒸気が結露して湿り蒸気が発生し、エネルギーの伝達効率が低下し、結露と栓流による危険なウォーターハンマが発生しました。
これらの問題に対処するために、この設備ではインフラを改良し、さらに蒸気システム全体に多変数渦流量計を設置して、問題が発生する前に検出できるようにしました。
Q&A
エネルギーの効率的な最適化を開始する方法:よくある質問と回答«
現在は設備管理責任者と技術担当者は、豊富なデータを処理する高精度計装機器による重要なプロセスの監視の必要性を理解しています。エネルギー効率を高める方法を模索している初期段階では、エネルギー削減のソリューションと、それを達成するのに役立つ技術について、次に示すような疑問を抱くことがあるかもしれません。
お客様の製造における課題を当社エキスパートにご相談ください
チューリッヒにあるSwiss Life Arenaの革新的なエネルギー管理ノウハウは、特に冷熱の製造において顕著です。エネルギーサービスプロバイダーであるewz社は、Endress+Hauserの技術を使用してエネルギー効率を監視しています。
プロセス計装によりエネルギーコストを削減する方法について詳しく説明します。測定技術に関するヒントや考え方を説明したインフォグラフィックをダウンロードください。
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのユーティリティネットワークには、エネルギーを削減できる機会が数多く存在します。包括的なエネルギー監視を行うことで、どのプロセスであってもエネルギー消費量を5~15%削減できます。
エネルギー効率に関する詳細情報
ユーティリティのエネルギー削減に関する詳細情報
主要なユーティリティ:ボイラー効率
エネルギー削減の可能性を見いだすには、さまざまなユーティリティとアプリケーションを検討する必要があります。まずボイラー効率と蒸気品質から始めることをお勧めします。
エネルギー削減に関するeBook
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのユーティリティネットワークには、エネルギーを削減できる機会が数多く存在します。包括的なエネルギー監視を行うことで、どのプロセスであってもエネルギー消費量を5~15%削減できます。
計測による戦略的なエネルギー管理
プロセス制御および産業アプリケーションにおいて運転効率は非常に重要です。プラント作業員は、安全性、品質、信頼性、稼働時間を維持しながら、エネルギーとコストを削減する方法を見つける必要があります。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。