ウィンドツリーの生み出すエネルギー
革新的な小型電力プラントがゲルリンゲンで環境にやさしいエネルギーを生成。
街のための小型グリーン電力プラント:Endress+Hauser Liquid Analysisが、ドイツ・ゲルリンゲンでウィンドツリーを運用します。この木は10メートル近くの高さがあり、金属の幹に、大きな葉に似たグリーンプラスチック製のウィンドタービンを備えています。出力4,000ワットのタービンは、独り暮らしの世帯に電力を十分供給できる毎年約3,200キロワット時の電気を生み出します。
液体分析に関する弊社プロダクトセンターの詳細を知る。
小型だが強力
大型のウィンドタービンと比べてパワーがあるようには見えませんが、この小型電力プラントには重要な利点があります。寸法が小さいので、都市環境への設置に最適です。54個のミニタービンにはほとんどノイズがなく、先進地域でよく発生する乱気流も含め、あらゆる種類の風も利用できるよう設計されています。推定によると、この小型電力プラントは通常の風の条件で1日320日稼動することができます。
効率化の眼目
「ウィンドツリーは、環境を責任を持って扱う弊社の責任を視覚化したものです」、とEndress+Hauser Liquid Analysisの業務執行取締役であるManfred Jagiellaは語っています。同社は何年もの間、サスティナブルなエネルギーコンセプトを追求してきました。ゲルリンゲンの拡張の一環として、建築技術が土台から最上部までエネルギー効率を追求して設計され、その後継続して最適化されてきました。同社はISO-50001に準拠したエネルギー管理の認証を受けました。
住みやすい未来への貢献
サステナブルで賢い
このコンセプトの中心は、現地の電力と熱を供給する天然ガスコジェネレーションプラントです。熱は、必要に応じて冷却のため変換されています。6個の接地コレクターによって、新鮮な空気がビルに供給されます。基礎に組み込まれた配管は、冬には外気を温め、夏には冷やします。ガラスのファサードには、高度な断熱効果のある特殊なコーティングが施されています。草に覆われた天井表面は、建物の気候を向上させます。
電気自動車用のグリーンエネルギー
また、太陽光発電システムも設置され、革新的なレドックスフローバッテリに供給される電気を生み出し、その電気が電気自動車の充電ステーションに供給されます。ウィンドツリーからのエネルギーは充電ステーションにも供給され、環境にやさしいモビリティに利用されます。「つまり、自分の車も訪問者の車も、気候にやさしい、自律的に生成されるエネルギーで運転されるのです」とManfred Jagiellaは説明します。