Safi水再利用プラント
水供給の持続可能性への投資
人口増加、水不足、気候変動が水の供給に与える影響は多大です。再生水は最も持続可能な水源であり、海水の淡水化に比べてエネルギー消費量が1/4に抑えられます。Safi水リサイクルプラントは、UAE(アラブ首長国連邦)のAjmanにある唯一無二の施設であり、1日あたり最大13,000立方メートルの排水が、非常に高品質な基準で処理されています。
©Endress+Hauser
Memograph Mデータマネージャにより、逆浸透における重要なプロセスパラメータの監視が実現します。Safi水再利用プラントの詳細については、この動画 をご覧ください。
「Endress+Hauserの協力により、より持続可能な水の未来への道が開かれました。センサ寿命を最大化するための容易なアセット管理と現地での専門的な助言により、TCOが減少しました」
Habib ur Rahman氏、, Safi社プラントマネージャ、
アラブ首長国連邦(UAE)
お客様の抱える課題 責任ある事業者として、Safi社はさまざまなパラメータを継続的に監視し、透過水の水質が常にエンドユーザーの業界が定める厳しい要件を満たしていることを確認しています。水の再利用では、しばしば膜ろ過や逆浸透などの高度な処理プロセスが必要になります。これらの複雑な処理工程を管理するには、人手と熟練した人員の確保、そして多額の投資が必要です。
実現 限外ろ過膜や逆浸透膜では、溶解された、または非溶解性の粒子やミネラル、微生物が膜表面に蓄積することでファウリングやスケーリングが発生しやすく、透過性やエネルギー効率が低下します。重要なパラメータを最適に監視することで、フラックスの劣化を防ぎ、膜の寿命と交換時期を延ばすために欠かせない化学洗浄と逆洗サイクルを適時に開始することができます。
関連情報
Safi water reuse plant
Safi operates and develops wastewater reuse assets for the Emirate of Ajman. The company manages public infrastructure as a profitable environmental manner that fulfils the high standard of sustainability that lies at the heart of the Ajman Government’s values.
As a winner of the coveted Global Water Awards for “Water Reuse Project of the Year 2012”, the plant is the first branded water reuse operations in the world.
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる