ラマン分光法によるガスタービン燃料の組成分析
ラマン分光法は、ガスタービン燃料システムの将来性を保証するためにどのように役立つか?
脱炭素社会への移行が進む中、ガスタービンの燃料の柔軟性は、エネルギーのエコシステムにおける二酸化炭素排出量削減の手段として受け入れられています。最新の大型産業用タービンは、より幅広い燃料の混合を受け入れるように設計されています。世界中の多くの企業がガスタービンメーカーに、既存のタービン設備で水素を多く含む燃料を燃焼させることが可能かどうかを尋ねています。

メリット一覧
ガスタービン燃料の組成を高速、高精度、非破壊で分析できます。
ガスタービンの保護と最適化を実現し、重要な運転変更に間に合わせることができます。
特定の燃料供給に合わせて調整したり、より幅広い燃料組成やブレンドに対応できるように設計されています。
従来のGCやMSなどの分離型分析法と比較して、迅速な更新とはるかに高いアップタイムを提供します。
水素やアンモニアなど、カーボンフリー燃料の将来性を見据えた計測を実現
お客様の課題
タービン燃料供給を監視するためのラマン分光分析装置の広範な性能評価が、ある発電用ガスタービン技術研究所で行われました。このサイトのオーナーは、熱量計、冗長性のあるガスクロマトグラフのペア、酸素分析器、CO2分析器など、通常4種類の分析器を各タービンに搭載しています。
Endress+Hauserのソリューション
ラマン分光分析装置の測定プローブは、シンプルなユニオン接続でガス燃料配管に直接取り付けられました。測定は、燃料供給圧力350 psiaで行われました。質量分析計は、注入口の前にサンプル転送ラインとサンプルコンディショニングを必要としました。両方の分析システムで、急速な過渡現象に関する広範な研究が行われました。