天然ガス中の水分量測定の改善
新しいTDLASアナライザのデザインは、接続性オプション、高精度、高信頼性を提供します。
![Natural gas comes from a variety of sources, fossil and renewable. Natural gas comes from a variety of sources, fossil and renewable.](/__image/a/8477020/k/c864ec69b38696c323b7e7ffb01d3d8dc103ee33/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Details%20of%20a%20modern%20natural%20gas%20processing%20plant.jpg)
天然ガス中の汚染物質は、特に水と結合した場合に、パイプラインオペレーターや石油化学工場に様々な問題を引き起こす可能性があります。このため、天然ガス中の水分量を正確かつ確実に測定することが重要になりますが、従来の技術では不十分な場合が多くあります。しかし、新しい分析計はその性能を大幅に向上させています。
水分による問題
天然ガスというと、純粋なメタンの流れというイメージがあります。しかし、エネルギー業界に詳しい人であれば、メタンが主成分であることは知っていても、その他の物質が全容量のかなりの部分を占めていることは容易に想像がつくでしょう。天然ガス生産者、パイプライン運営者、そして各種石油化学工場などの主要な産業利用者は、メタンがどのように混ざっているのかを気にする必要があります。