LNG:ローリー積載
LNGローリー積載用 Raman Rxn4アナライザ
液化天然ガス(LNG)を燃料として利用することは、世界的に脱炭素化のための重要な要素となっています。
世界の多くの地域では、LNG輸入基地からエンドユーザーまで天然ガスを輸送するためのガス輸送インフラが十分ではありません。このような地域の多くは、トラックによるLNG輸送と、この顧客層に対応するためのサテライト貯蔵庫の設置に舵を切っています。

メリット一覧
気化器不要 - LNGを極低温液相でその場で成分分析可能
コントロールルームに分析装置を設置するだけで、専用の分析室は不要
低設置コスト - 試料搬送用の真空ジャケットチューブ不要
Rxn-41プローブをアナライザから最大500mまで延長可能
サンプルの搬送や気化による分析の遅れがない
従来の測定方法の問題点
ローリー積載施設でのLNG組成は、従来、ガスクロマトグラフを用いて測定されてきました。分析のためにGCに注入する前に、LNGの代表サンプルを気化プロセスによって極低温の液体状態から室温の気体にする必要があります。LNGの組成測定では、試料の部分的な気化や予備気化による気化不良が、不確かさの大きな要因となっています。
LNGローリー積載用Rmana Rxn4アナライザ
LNG用ラマンRxn4アナライザと極低温用Rxn-41プローブは、LNGの組成と発熱量を正確に測定し、GC-気化器システムよりも最大で10倍低い不確かさで測定することができます。