LNG: ベースロード取引輸送
LNGの組成を正確に測定するRaman Rxn4アナライザ
LNGは液化してタンクに貯蔵されると、通常はLNG船で他の市場へ輸送されます。貯蔵タンクから船へ、あるいは船から受取ターミナルへ、これらの取引輸送には、一回の出荷で数百万ドルの製品が含まれることがよくあります。そのため、LNGの送り手と受け手の双方が、どれだけのエネルギーが取引されたかを正確に把握することが重要です。

メリット一覧
極低温液相のLNGを測定
更新時間の短縮
サンプルの搬送や気化による分析の遅れがない
気化器/GC システムに比べ、転送される Btu の不確かさを最大 10 倍低減
LNGの流量変動にほとんど影響を受けず、より多くの搬送貨物のエネルギーを正確に測定可能
従来の測定方法の問題点
従来のGC-気化器システムの場合、LNGサンプルのすべてのLNG流量に対して部分気化と予備気化をなくすことが不可欠であり、サンプルの気化と輸送経路に良好な絶縁とホットスポットがないように慎重に設置し適切に維持することが必要でした。また、GIIGNL LNG Custody Transfer Handbookでは、LNGはLNGの安定した流量の間にサンプリングされなければならないとされています。
LNGベースロード取引輸送用Raman Rxn4アナライザ
LNG用Raman Rxn4アナライザと極低温用Rxn-41プローブは、現在使用されているレガシーGC気化器システムと比較して、最大10倍低い不確かさでLNGのWobbe指数(WI)、総熱量(GHV)と全成分を正確に測定することが可能です。