キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

乳化重合反応のモニタリング

反応終点の検出と反応速度制御によるプロセス最適化

乳化重合は、塗料、接着剤、合成ゴムなど、さまざまな高分子材料を製造するための重要なプロセスです。この反応は、モノマー種が適切な界面活性剤または乳化剤と単一相に維持される水性環境下で行われます。重合は古典的な二重結合付加反応として進行し、フリーラジカル反応により開始されます。

スチレン-ブチルアクリレート乳化重合の化学反応について ©Endress+Hauser

スチレン-ブチルアクリレート乳化重合の化学反応について。

改善結果 

  • 特定二重結合の測定

  • 水性マトリックスとの干渉がない

  • 反応器の壁を通して外部から反応を監視することができる

お客様の課題

1つ以上のモノマーを使用する場合、モノマー種の消費速度またはコモノマーの相対的な消費速度を監視できることが重要です。これは、生成物の所望の形成速度が起こることを確実にするために必要です。また、複数のモノマーを使用する場合、相対的な反応速度が所望の生成物の形成と一致することも必要です。もう一つの問題は、未反応の二重結合の存在によって検出される、残留モノマーです。

Endress+Hauserのソリューション

ラマン分光法は、特定の二重結合を高感度に測定でき、水性マトリックスからの干渉を受けないという点で、これらの反応のモニタリングに適しています。さらに、ガラス製の反応器を用いた研究では、反応器の壁を通して外から反応をモニターすることが可能です。