キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

専門知識を食品メーカーの規制対応に活用

Yelo社は、新しいCHPプラントのコンサルティングとメータリングでメリットを享受

Endress+Hauserは、プロジェクト開発会社から、企業による再生可能な熱システムの導入を促進するために財政支援を行う政府の環境プログラム“再生可能熱奨励金(Renewable Heat Incentive)”に関するコンサルティングサービスの提供を依頼されました。Endress+Hauserは、熱量計測に関する専門知識も有していたため、計測、およびデータ収集ソリューション、ソフトウェアの提供についても依頼を受けました。

Yelo社のORCユニット

Yelo社のORCユニット

熱量測定

熱量測定

メリット 

  • 熱量計のエキスパートであるEndress+Hauserは、バイオマスCHPプロジェクトに最適なパートナーです。

  • 規制を深く理解し、他に類を見ない計測機器のポートフォリオを持つ同社は、企業のエネルギー節約、コスト削減、環境認証の向上を支援するコンサルティングサービスを提供してきた実績があります。

  • Yelo社のオペレーションディレクターであるCarlo Matos氏は、次のように述べています。「株主やOfgemに対する無数の報告要件のストレスを取り除く、最高のエネルギー報告システムを手に入れることができました。」

     
    ⋆CHP(Combined Heat & Power)プラントは、一つのプラントで電力と熱を同時に生み出すことができるプラント。CHPは、コージェネレーションとも呼ばれます。
    ⋆Ofgem(The Office of Gas and Electricity Market)

Yelo 社のロゴ

「Endress+Hauserは、Ofgemのメータリング要件に関する深い知識と、我々のスキームに関する技術的理解の両方をもたらしてくれました。」

Carlo Matos氏, オペレーションディレクター
Yelo社

チャレンジ

2016年から17年にかけて、イギリスWarwickshire郡のStratford-upon-Avon近郊にあるYelo社の菜種加工施設にエネルギーを供給するために、バイオマスを燃料とする熱電併給(CHP)プラントが建設されました。バイオマスCHPプラントの燃料に英国産の樹木栽培由来物(「arbs」)を使用することで、Yelo社は二酸化炭素排出量を非常に低く抑えながら植物油と動物飼料を生産できます。また、菜種の製造工程では、ヘキサン溶剤抽出法ではなく、大規模な機械式圧搾法を採用しており、環境に対する取り組みをさらに進めています。

ソリューション

CHPプラントは、ターボデン社製有機ランキンサイクル(ORC)ユニットに熱を供給する11.4MWのバイオマス熱油加熱器で構成されています。熱媒油の熱量は、Endress+Hauser社の渦流量計Prowirl 200と熱量演算器RH33を組み合わせて測定しています。ORCコンデンサーシステムから処理プラントへの温水供給は、Endress+Hauser社の電磁流量計Promag 50とRH33を併用して計測されます。

ORCユニットを通過した後、廃棄されたサーマルオイルは熱回収蒸気発生器に通され、7barの飽和蒸気がプロセスに供給されます。この蒸気は、熱量演算器RH33と連動したProwirlとPromagの技術を組み合わせて計量されます。

データマネージャーRSG45が熱量を計算

データマネージャーRSG45は、システムが完全なCHPプラントとして稼働しているときと、ORCシステムが停止してプラントがスタンドアロンのバイオマス熱源として構成されているときの2種類の運転モードにおいて、バイオマスボイラーで発生する熱量を計算します。

RHIに対応したメータリングの提供

Endress+Hauserは、CHPプラントのRHI対応メーターを提供するだけでなく、RHI認定に必要なOfgemレポートである「メーターの配置に関する独立レポート(IRMA)」を作成しました。この報告書には、外部配管からのすべての熱損失の評価、メーターとプラントの配置を詳細に示した図面、および適格な熱出力支払式の決定が含まれています。

⋆IRMA(Independent Report on Metering Arrangement )

"私たちのメータリング体制は単純なものではありませんでした"

「Endress+Hauserは、Ofgemの測定要件に関する深い知識と、私たちのスキームに関する技術的な理解の両方をもたらしてくれました」と、YeloのオペレーションディレクターCarlo Matos氏は述べています。

Endress+Hauserはサービス契約を提供

現在、熱と電気の計測データはゲートウェイから収集され、クラウドベースのデータ管理・報告プラットフォームを使用して処理されるようになりました。このプラットフォームは、毎月のOfgem報告用の全データを提供し、RO電力とRHI熱収入を追跡します。YeloのRHI認定取得を支援した後、Endress+Hauserは、RHI規制の義務であるメーターのメンテナンスと性能チェックを行うサービス契約を提供しています。