キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

フィールド層の機器の多くは依然としてアナログ伝送で、デジタル接続されていません。市場の90%以上の機器は、4~20 mA信号が使用されています。30年以上前に開発されたHART通信は、今でも多くの導入実績があり、デジタル通信の一つとして広く普及しています。また、デジタルトランスフォーメーションの環境条件や拡張性に関する透明性の欠如もたびたび課題になっています。

重要な事実

64.1%

2021 年のデジタル pH計とアナログ pH計のビジネス シェア (GMI社のpH Meters Marketレポートより)

化学プラントのpHプローブとメンテナンスマネージャーの男性 ©Endress+Hauser
インサイト

プロセス制御にデータの力を活用

デジタルpH測定システムでは、センサ自体に測定用のすべての機能が組み込まれています。センサから変換器間のケーブルで電力を供給し、情報をデジタルで伝送します。センサから変換器間のケーブルを変更しても、pH値に影響しないため、再校正の必要はありません。デジタルpHセンサがラボ等で校正されている場合は、現場でpHセンサを交換するだけで、校正する必要はありません。

この分野の当社の専門知識

Memosens CPS11Eなどの最先端のデジタルpHセンサは、校正データやプロセスデータを従来以上の情報量で保存できるため、予知保全や高度な産業IoTサービスのための基盤を提供できます。プロセスのデジタルトランスフォーメーションを始める際は、pH計は3つの基本要件を満たしているため、最適な選択肢となります。

  • プラント内で最も頻繁にメンテナンスの必要な測定パラメータ
  • センサ内の高度な診断機能により、データに基づく意思決定が可能
  • HART通信対応
化学プラントでSMT70タブレット端末を使用するメンテナンスマネージャー ©Endress+Hauser
インサイト

フィールド層のデジタル化

pH計がプロセス値のみ、それぞれ4~20 mAを介して接続されているとします。アナログ接続では、計測値以外の情報を送ることができないため、メンテナンス周期の延長や生産の改善に必要な、データに基づく意思決定は容易ではありません。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserは、Ex-Zone 2に対応したField XpertSMT70タブレット端末またはEx-Zone 1に対応したField Xpert SMT77 タブレット端末とサプライヤに依存しないアセット管理ツールであるFieldXpert がインストールされた技術ソリューションを提供します。これにより、メンテナンス技術者は個々のpHセンサから直接データを収集できます。オフィスに戻ってドッキングステーションに接続すると、タブレット端末のデータはEndress+HauserクラウドソリューションNetilionと同期されます。ここから、データ分析や解析のための多様な可能性が開かれます。

  • アプリケーションに関する知識と各pHセンサからのデータを組み合わせることで、重要な計測パラメータの偏差を特定し、アプリケーションの条件に従ってセンサのメンテナンス周期延長に関する判断を下すことができます。
  • Netilion Analyticsを使用すると、化学プラント内のすべてのデバイスを管理し、陳腐化の防止とインストールベースの標準化によってプラント管理を改善できます。
  • Netilion Healthは、フィールド機器の診断情報と対策を、必要なときに必要な場所ですぐに提供できるデジタルアセット管理サービスです。
化学プラントにおける危険場所 ©Endress+Hauser
インサイト

危険場所におけるpH計

機器が危険場所にある場合はどうでしょうか?化学産業は、、オペレーターやメンテナンス技術者が負傷する可能性のある製品や材料を使用する、危険な環境であることが多く存在します。 事故のリスクを最小限に抑えるために、作業員は可能な限り危険な現場を避けることが重要になります

この分野の当社の専門知識

現場でのデータ収集において、危険な状況が発生する場合は、機器にWirelessHARTアダプタを装備することも対策の一つです。このアプリケーション向けに、Endress+Hauserは危険場所でのHART信号伝送に適したFieldPort SWA50を提供しています。当社のクラウドサービスとの常時接続は、メンテナンスプロセスの改善や、不確定要素の最小化により、校正周期を最適化し、プロセス効率化に貢献します。

化学プラントでpH校正を実施する男性のサービス技術員 ©Endress+Hauser
インサイト

校正管理の改善

デジタルpHセンサは、内部のデータ保存機能を活用することで、プロセスおよびセンサに関する重要な情報を取得できます。この機能で、校正データを保存することができるため、現場設置前にラボ等の室内において校正を行うことも可能になります。これにより、現場での校正作業が不要になります。この基準校正は過去の校正記録とともに保存されるため、時間の経過に伴う校正値のドリフト量を監視することで、校正頻度を最適化できます。

この分野の当社の専門知識

近い将来、pHセンサは、その使用条件および動作条件に関するより多くの情報を保存できるようになります。この情報を、当社のNetilionサービスのようなクラウドベースのアプリケーションで利用できるようになると、より高度な監視と分析が可能になり、可用性は向上します。これらのシステムにより、メンテナンス間隔の最適化、コスト削減、センサの長寿命化を実現できます。

利点

Endress+Hauserは、お客様の特定のプロセスの改善、ならびにデータ駆動型の意思決定が可能になるよう、デジタル化の推進をお手伝いします。メンテナンス作業の軽減と作業者の安全向上のため、デジタルpHセンサを活用して、デジタル化に向けた取り組みを開始しましょう。

重要な事実

40%

Memosensテクノロジーを搭載した水質分析用センサの寿命が向上

重要な事実

300,000台

世界のあらゆる場所、地域で活用されているMemosensセンサ

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを御提供いたします。

シンプルなpH計は、デジタル化を推し進めるための優れた第一歩となります。なぜでしょうか?それは、pHセンサには多くのメンテナンスが必要であり、プラント内で最も頻繁に取り扱われる計装機器となっているためです。また、液体の化学処理工程においても極めて重要で、危険場所に設置される傾向があります。しかし、現在使用されているpH計のほとんどは旧式になっています。これらの要因により、pHセンサのデジタル化の取り組みは、プラントの性能向上を図るための理想的な候補となります。

  • pH計のメンテナンスおよび校正周期の延長
  • より厳しいプロセス管理制限が可能になり、よりプロセスの財務リスクを大幅に改善
  • プロセスの信頼性が向上

注釈

関連記事

興味のある記事を探す