フジャイラ(アラブ首長国連邦)における石油ターミナルの安全性向上
IL&FS社は、「2017年度の安全な港/ターミナル」認証を授与されました。
フジャイラ首長国はこれまで328隻のタンクを運行しており、中東最大のタンクヤードに数えられます。このヤードは、333,000 m3 を超える容量の幅広い石油製品を取り扱っており、IL&FSグループにより建設され、2014年に開業しました。IL&FS社は、この産業全般に損害を与え、人命損失、イメージ損失、何十億ドルもの損害を与える流出事故を防止するために、開業当初から厳重な操作上の安全性基準を課してきました。
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
改善された点 独立した多様なシステムを用いてプラントの安全性を向上し、人命、環境、および資産を保護
最新の認証済み安全システムを用いた最高の安全基準
遠隔自動プルーフテストの実施により効率を向上し労力を削減
保険費用を削減し、同時にプラントの性能と生産性を向上
イメージアップによりビジネスを拡大
お客さまの課題 Liquiphantレベルリミットスイッチは最初から配置されていましたが、定期的に手動のプルーフテストを行う必要がありました。このために従業員がタンクに上り、伝送器を取り外し、センサーをオイルバケツに入れてアラームをシミュレーションしていました。通常、1基のタンクのテストに4時間かかり、その間タンクは操作できませんでした。時間もさることながら、制御室の限られたスペースと既存のSCADAシステムとの統合も難しい問題でした。
エンドレスハウザーのソリューション AOPSの導入により、このような時間のかかるテストは過去のものとなりました。IEC 61511 SILに適合したこのソリューションは、API 2350に準拠して貯蔵タンクからの危険物(石油等)流出を検出、表示、防止します。独立した安全検査機関によりSIL2/SIL3認証を受けており、センサ、ロジックソルバ、アラーム機器を網羅する自動プルーフテスト機能が含まれています。プルーフテストの結果は保存されレポートとして印刷可能:16基のタンクのプルーフテストが5分未満で終了します。
関連情報
IL&FS
IPTF is a state of the art Independent Oil Storage Terminal situated in heart of the emirate of Fujairah. The IPTF facility consists of 17 above ground, Carbon Steel storage tanks and the terminal is equipped to handle a wide range of petroleum products. Phase 1 is currently operational with a capacity of 333,084 CBM. With Phase 2, which is expected to be ready for commissioning in 4th Qtr of 2018, the overall capacity of the terminal will be more than 780,000 CBM.
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる