24時間監視の水やり
プラントコンテナのデジタルリモート監視
Mobile Greenは、都市生活空間のスマート化を可能にする、Bauer Baumschulen AGの革新的なコンセプトです。Bauer Baumschulenは、必要に応じて配置や位置替えが可能なプラントコンテナに入った観葉植物を提供しています。同社は特別なサービスとして、水の状態などの観葉植物の状態に関するリアルタイム情報を提供するアプリをお客様に提供します。測定データは高機能なセンサに記録され、安全なクラウド接続を介してお客様に伝送されます。
メリット
Bauer Baumschulenのお客様は、アプリで測定データを確認し、観葉植物に水が足りているかを確認できます。
補充間隔を正確にスケジュールできます。
水位が設定された制限値を下回った場合、またはセンサのバッテリが低下した場合は警告するようにプログラムできます。
迅速にアクションを起こすためのアラームメール機能もご利用いただけます。
温度測定により、観葉植物の状態を示す追加情報が提供されます。
課題
プランターには、観葉植物に水を均等に供給する水タンクが内部に組み込まれています。観葉植物への継続的な潅水のためには、タンクに水を定期的に補充する必要があります。Bauer Baumschulen AGは、充填レベルと周囲温度に関する情報を提供することで、お客様にこの作業を改善するアプリを開発しました。主な課題は、コンテナからの測定データを記録し、コンテナがどこにあろうとデータを伝送できるようにすることです。
Endress+Hauserのソリューション
Endress+Hauserは、プラントコンテナにMicropilot FWR30無線レベルセンサを組み込みことで、実用的なソリューションを提供しました。バッテリ駆動のこの機器は、水タンクのレベルおよび周囲温度を測定し、収集したデータをNetilion IIoTエコシステムに直接伝送します。これにより、デジタル形式のデータがデジタルインタフェース(API)を介してBauer Baumschulenのアプリに転送されます。
Micropilot FWR30
Netilion Connect