キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

Endressファミリー

成功を共有

エンドレスハウザーは、プロセスオートメーション業界最大のファミリー企業です。エンドレスハウザーの成功は、エンドレスファミリーの団結なしには考えられません。経営陣は会社の安定と継続に全力を尽くしています。

The Endress family in 2015. © Endress+Hauser

創業者ゲオルク・H・エンドレスの8人の子供とその家族がそれぞれ会社の株の12%を保有しており、残りの4%を非営利の財団Georg H Endress Foundationに預けられています。この財団は様々な活動を行っていますが、特に力を注いでいるのは若者の自立支援です。また、スイスのバーゼル周辺地域での、国境を越えた協力にも取り組んでいます。

2008年のゲオルク・H・エンドレスの死去以来、この財団は、この創業者の生前の社会的貢献に敬意を表して活動を行っています。

ファミリー憲章

エンドレスファミリーは、会社とエンドレスファミリーとの関係を規定する憲章を起草しました。このエンドレスファミリー憲章の目的は、ファミリーの絆を一層強め、ファミリーの若者を事業に導き入れるともに、ファミリーの中で意見の対立が生じたとしてもその影響が会社に及ばないようにすることです。この憲章は、エンドレスファミリーの一員が会社のために働く際の条件や立場などについて述べています。

長期的な成功

この憲章が明確に宣言するところにより、エンドレスハウザーは長期にわたる持続的な成功を目指し、自主独立の企業として同族経営を続けます。