キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Netilion Inventory

在槽管理のデジタルサービスにより、どこからでも供給を管理できるようになります。IIoTにより、Netilion Inventoryでは容器やタンクの内容量をリモートで監視できます。

Netilion Inventory - 在槽管理のためのデジタルIIoTサービス

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion Inventory:IIoT在槽管理サービスのインタフェースのスクリーンショット ©Endress+Hauser

在槽管理の可能性を広げる

貯蔵タンクの中を覗き込んで、どれだけの量が入っているか正確に知りたいと思ったことはありませんか?いつでも必要なときに正確な測定値を知ることができるようになります。Netilion InventoryデジタルサービスとMicropilot FWR30レベル計の組み合わせによって実現するのは、タンクの在槽量を把握することだけではありません。IIoTにより、貯蔵品に関する有用な情報やアラートが提供されます。アラーム、ダッシュボード、予測機能などを活用して、完全な見える化を実現します。

Netilion Inventory:IIoTベースの在槽管理サービスのノートパソコンスクリーンショット ©Endress+Hauser

容易な在槽管理を実現

貯蔵量の正確な管理

保管または輸送される資材は非常に貴重です。Netilion Inventoryは、無駄や在庫不足の防止に役立ちます。IIoTベースのMicropilot FWR30レベル計に接続すると、タンク、サイロ、またはコンテナを自動的に監視できます。これにより、手作業による測定の必要性が減り、プロセスが高速化され、過剰在庫や供給不足を回避することでコストが削減されます。

迅速な対応と正確な予測が可能

在槽管理や材料の輸送には正確なタイミングが重要です。Netilion Inventoryでは、しきい値アラームを使用して、事後対応ではなく、事前に計画を立てることができます。IIoT技術により、ダッシュボードと履歴データを使用した正確な予測が可能です。これらの機能は、貯蔵品の不足を回避し、貯蔵能力を最大限に活用するのに役立ちます。

サプライチェーン管理の見える化

供給を管理する場合、在槽情報へのアクセスは非常に重要です。IIoTベースの在槽管理サービスは、お客様とそのチームに完全な見える化を提供します。ダッシュボードやアラームなどの機能により、材料の流れを把握し、正確に補充の予定を立てることができます。

在槽データの見える化により材料の完全な管理を維持

オペレーション管理者アイコン - 在槽管理における重要な役割

オペレーション管理者

オペレーション管理者の最優先事項は円滑な製造を継続することであり、計画外のダウンタイムは特に苛立たしいものです。Netilion Inventoryを使用すると、在庫量を簡単に監視でき、在庫切れになる前にタイミングよく補充することができます。IIoTを利用した正確なデータと供給不足アラームが在槽管理に役立ちます。

物流管理者アイコン - IIoTベースの在槽管理サービスの主要なユーザー

物流管理者

近年、デジタルデータ追跡により物流が大幅に改善されました。Netilion Inventoryを使用すると、サプライチェーンの管理をデジタル化し、サイロ、タンク、コンテナをリモートで監視して在槽量を管理することが可能です。在槽管理サービスでは、サプライヤーとデータを共有し、配送スケジュールを改善することもできます。

サプライチェーン管理者アイコン - 在槽管理の主な利害関係者

サプライチェーン管理者

サプライチェーンを効果的に管理するには、正確なタイミングと正確な製品数量が必要です。Netilion InventoryとIIoTベースのMicropilot FWR30レベル計を使用すれば、輸送中でもすべての容器の充填レベルをリモートで監視できます。さらに、アラームを設定して不足を防ぐことも可能です。

成功事例

以下のお客様が、Netilion Inventoryを使用しています。その成功事例をご覧ください。

Kenneth Laursen氏、Cabola Chemical ApS社取締役

「新しいソリューションによって、お客様が常に必要な量の化学薬品を利用できるようになりました。

Kenneth Laursen氏
, Cabola ApS

Netilionに興味がありますか?

在槽管理を実現するために、今すぐご登録ください。または詳細について、お問い合わせください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈

Netilion Inventoryと組み合わせることで、事前に貯蔵量の計画が可能

このアドオンにより、Netilion Inventoryを最大限に活用できるようになります。