キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

シンガポールのバンカリング産業が新たな地平を切り開く

METCORE、Endress+Hauserの革新的なマスターメーターソリューションに信頼を寄せる

バンカリング業界は、取引における要求誤差が非常に小さく、つまり精度に対する要求が最も厳しいことで知られています。0.5%の誤差でも9500万ドルの損失に近い額になってしまうのです。シンガポールに本社を置くMETCOREは、船舶向けソリューションプロバイダーとして、またマスフローメーターの公認検証機関として、現地当局や国際規格が定める最高のアカウンタビリティ要件を満たすソリューションを探していました。

METCOREとEndress+Hauserの従業員によるマスターメーターリングスキッドのテスト credit: Manifold Times

METCOREとEndress+Hauserの従業員によるマスターメーターリングスキッドのテスト

シンガポールのバンカータンカーの前に置かれたEndress+Hauserのマスターメーターリングスキッド Credit from Manifold Times

シンガポールのバンカータンカーに搭載されたマスフローメーター(MFM)ユニットの性能確認試験(Endress+Hauserマスターメーターソリューション使用)。

METCOREとEndress+Hauserの従業員によるマスターメーターリングスキッドのテスト

結果   

  • 従来のマスターメーターシステムと比較して、検証動作が大幅に高速化

  • バンカー船におけるメータリングによる全体的なダウンタイムの最小化

  • 可動部のないメンテナンスフリーのシステムにより、稼働時間の延長と総コストの削減を実現

Metcore社のロゴ

Endress+Hauserは、深いノウハウを持つ我々の有能なパートナーです。Endress+Hauserのマスターメータープル―ビングソリューションは、シンガポールのバンカー業界をより豊かにし、必要な時間とリソースを削減します。

Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)

お客様の課題

シンガポールでは、200台以上のマスフローメーター(MFM)がバンカー船に搭載され、約190億米ドル相当の取引を安全に監視しています。この額の規模の大きさとバンカー業界でのメータリングへの性能検証に対する厳しい要求のため、バンカー取引業務の継続性を確保するには特別な何かが必要でした。このアプリケーションの課題を考えると、マスターメーターを使用した検証は唯一の実行可能な選択肢でした。

Endress+Hauserのソリューション

Endress+Hauserは、現場で直接メーターを簡単、迅速、確実にプル―ビング/校正できる革新的なマスターメーターシステムをMETCOREに提供しました。このシステムは、コンパクトなスキッドとして提供され、高性能のコリオリ流量計とフローコンピュータが組み合わされています。トレーサブルなコリオリ式質量流量計の検証により、METCOREは主要な国際港としてのシンガポールの信用と評判を高めることができました。