坑水処理は、作業員に浄水の供給を保証する場合も、あるいは分離などの重要なプロセスをサポートする場合も、採掘作業において重要な役割を果たします。しかし、課題となるのは、必要な量の水を取水して処理することだけではありません。安全に排出するための廃水処理も同様に複雑です。遠隔地で操業される場合、これらの課題はいずれも、さらに難しくなります。エンドレスハウザーの製品ラインナップにより、坑水処理のためのさまざまなソリューションが提供されます。
重要な事実
10%
の鉱工業 CAPEX
は、国際鉱業協議会(ICMM)と国際金融公社(IFC)の水関連インフラに費やされています。
産業用水の処理
廃水処理プロセス >>> Applicatorへ


高精度の坑水調整
坑水を調整する場合には、沈殿効率を保証するためのpHや、浮遊懸濁物(SS)のレベルを特定するための濁度など、複数のパラメータを監視する必要があります。
この分野の当社の専門知識
最先端のエンドレスハウザー製デジタルMemosensセンサにより、水の最適な調整のために必要なすべてのパラメータの正確かつ信頼性の高い監視が可能になります。
- 高い信頼性と精度で水質の測定および制御
- 取外し可能なセンサヘッドを使用して、プロセスを中断することなく容易に校正可能
- 最大8つのMemosensセンサとLiquiline変換器を組み合わせて、複数のパラメータをリモート監視

廃水処理の最適化
廃水処理を行う場合に鉱山事業者の主な課題となるのは、規制に準拠した廃水の品質を保証することと、コストを最小限に抑えることの間でバランスを見つけることです。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、このようなバランス調整を迅速にできるように、水処理および管理専用のさまざまな製品ラインナップを提供します。
- 正確なプロセス制御のために溶存酸素レベルの監視
- 汚泥処理における脱水結果の改善
- コリオリ流量計を使用して汚泥処理における化学薬品の消費量を削減
利点
エンドレスハウザーは水処理&廃水処理産業において60年以上にわたる経験があります。そのため、私たちは、水処理関連の問題を解決するために特別に開発された専用の機器やソリューションを提供することだけでなく、当社の水関連産業のエキスパートが有する幅広い知識によってもお客様をサポートすることができます。当社のエキスパートは、貴社従業員の安全や環境を損なうことなく、水処理コストを削減するために全力を尽くします。
重要な事実
30%
エネルギーコスト削減のために、エンドレスハウザーの曝気制御ソリューションが役立ちます。
重要な事実
20%
汚泥処理用の調整剤の消費量を20%抑制しコストを削減
重要な事実
60年以上
水処理&廃水処理産業において60年以上にわたる経験
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
エンドレスハウザーは、抽出水の脱塩監視から工業用水の準備、排出する水の処理まで、最適な坑水処理をサポートするために幅広いセンサを提供します。
- 安全に使用できるよう、脱塩の監視および制御
- 水の準備に費やされるエネルギーと化学薬品を最適化するために必須のパラメータを制御
- 廃水処理の作業負担のバランスを調整して、効率的にコンプライアンスを順守