キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

化学プラントにおけるMROの最適化

効率性を維持すると同時にプロセスの可用性と信頼性に関する目標値を達成します。

重点項目をお客様に説明するEndress+Hauserのエンジニア

MROは課題であり、コストがかかるものと考えられがちです。しかし、装置の信頼性を維持するには部品の在庫が必要になります。課題としては、エンドツーエンドでのプランニングの統合、設備資産の信頼性と可用性の向上、在庫の最適化、効果的な出庫管理といったものが挙げられます。Endress+Hauserは、独自の方法でお客様の化学プラントのMRO最適化をお手伝いします。

重要な事実

65%

年間純利益の65%は今日の生産施設の保守予算に等しい

専門家によると、メンテナンスは支出リストの最後尾に位置しています

業務プロセスのコンサルティングによりMROプロセスの最適化をサポート ©Endress+Hauser
インサイト

業務プロセスのコンサルティング

効率的なプロセスの最適化やプロジェクトの成功は、理論的なものだけではなく、人々の考え方や働き方によってももたらされます。Endress+Hauserは一般的な業務プロセス管理モデルに基づき、プロセス産業に適した標準サービスを開発しました。化学プラントのMROを最適化する当社のソリューションにより、お客様の的確な意思決定、メンテナンスの最適化、安全性の確保をお手伝いします。

この分野の当社の専門知識

業務プロセスワークショップでは、Endress+Hauserは全てのステップにおいて業務内容の定義化をサポートします。「As-Is」分析は実際の状況を表しています。このステップは、現在の状況から新しい状況になった場合の影響の変化を理解するために必要です。「To-Be」状況には化学プラントにおけるプロセスの説明、新しいシステムの構造、関連するワークフロー、異なるシステム間の情報交換が含まれます。それは、現実的かつ最良のソリューションであることを示しています。

  • それにより、必要な「処方箋」が何か、また実行した場合に何が達成できるかを誰もが理解できるようになります。
  • 包括的なドキュメントは、資本回収計画および節減の可能性を示します。導入による成果は、お客様の経営陣やと投資家が同意いただけるよう数値として示します。
  • この方法は、化学会社を含めさまざま産業において70件以上の導入実績があります。構造化された改善推奨のアプローチと分かりやすい段階的な実行により、持続可能な成功が担保されます。
化学プラントの情景 ©Endress+Hauser
インサイト

校正周期の最適化

現在、ほとんどの化学メーカーの校正周期は、任意に設定された期日に基づいています。これにより法的義務を果たすことは可能ですが、機器の校正頻度が多すぎたり少なすぎたりして、リソースの浪費やリスクの増大につながります。これまで、校正は多くの場合、年1回の運転停止に合わせて実施されていました。これは都合の良い方法ですが、ILACなどの主要機関は、信頼性を担保できないため、レヴューを伴わない一律の校正周期を推奨していません。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserのサービス製品である校正周期最適化(CIO)は、科学的に実証された方法を用いて、次回の最適な校正日を算出します。この方法によれば、ドリフト、リスク等の問題を考慮した上で、プロセスのニーズに合わせた校正周期の最適化が実現します。これにより運転効率を高めると同時にメンテナンスの予算目標達成が可能になります。また、すべての機器に対し正確に必要な回数校正が行われるため、リスクが最小限に抑えられます。CIOにより、以下が実現します。

  • 校正間隔の延長(可能な範囲内で)によるコスト削減とプラント可用性の拡大
  • 校正間隔の短縮(必要な場合)によるリスク軽減と安全性の確保

利点

お客様の成功がEndress+Hauserのゴールです。お客様のメンテナンス目標がいかに困難であろうとも、当社のエキスパートが最適化をサポートします。Endress+Hauserは、継続的に実践可能な現状把握プログラムを導入することで、お客様の製造プロセスにおける可用性と信頼性向上という目標の達成をお手伝いします。

重要な事実

67%

現状の校正周期の67%を延長することが可能です。

重要な事実

50%

継続的余剰在庫削減プログラムより、在庫が50%減少します。

重要な事実

25%

実証された方法に基づく非常にバランスの良いMRO最適化戦略により、稼働時間が25%改善します。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
校正間隔の最適化

当社の経験によれば、最適な校正周期で管理されている機器はわずか20%です。校正周期の67%は大幅な延長が可能で、非常に大きなコスト削減の可能性があります。

     ,   
焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

Endress+Hauserは、お客様の業務プロセスと統合可能で、間違いやコストの低減を実現する、効率的で効果的なペーパーレスのアセットマネジメントソリューションを提供し、お客様のMROプロセスの最適化をお手伝いします。Endress+HauserのMROの専門家が、化学プラントにおける安全性や効率性、メンテナンスコストに関し大きく改善が可能な部分を特定します。以下の実証された方法により、お客様のワークフロー最適化を支援します。

  • ワークショップの実施を通じた業務プロセスのコンサルティング:現在の状況(As-Is)を詳細に調査することにより、改善の可能性を発見します。これらの改善点や新しいソリューションを用いて、改善された状況(To-Be)を策定します。
  • 校正作業の最適化:Endress+Hauserの校正周期最適化サービスは、慣例ではなくデータに基づいた科学的手法により最適な校正周期を提案します。

注釈

関連記事

興味のある記事を探す