キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
ダウンロード用フォーム

最初から

すべては原材料、補助材料、添加物の受け入れから始まります。効率面でのプロセス最適化は、プロセスのこのステップから開始できます。

多くの食品メーカーでは、原材料のコスト配分は非常に重要であり、繰り返し検討されています。これは、牛乳、油、アルコールなど、納入される原材料の正確な量を測定し、個々の製造ステップで使用される量を正確に配分するという考えに基づいています。コストを可能な限り透明化して、完全なコスト管理を実現することが目的となります。

生乳受け入れのプロセス概要 ©Endress+Hauser

プロセス事例

原料の受け入れとコスト配分は、どの食品製造プロセスでも最初のステップとなります。この図は、牛乳受け入れ時の各種測定点を示しています。

Endress+Hauser製Promass Qを使用した牛乳受け入れ ©Endress+Hauser

インライン測定

コリオリ流量計を使用した原材料受け入れ時の測定

Proline Promass Qコリオリ流量計は、食品メーカーが原材料のコスト配分を最適化するための独自の機能を備えています。特許取得済みのマルチ周波数テクノロジーを搭載しているため、液体に混入した空気やガスによって生じる測定誤差が実質的になくなります。

ガスの混入は、食品製造で頻繁に発生する問題です。原材料は、納入時にタンク内で空気と混ざりやすいため、納入場所および後続のプロセスで測定誤差が発生します。Promass Qにより、そのような問題はなくなります。

原材料受け入れに最適な製品

Proline Promass Qは不要な気泡を含む食品原材料の受け入れ時の測定に最適な流量計です

0 / 0 件の製品をすべて表示

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Meierei Barmstedt社が生乳受け入れ時の測定をどのように改善したのかをご覧ください

生乳受け入れ時の課題を克服

Endress+Hauserがドイツ北部の乳製品会社であるMeierei Barmstedt社の課題をどのように解決したのかをご覧ください

食品メーカーは、食品製造において大きな課題に直面しています。たとえば、不要な気泡が混入していると、生乳受け入れ時などに原材料の測定誤差が生じます。ドイツ北部の乳製品会社であるMeierei Barmstedt社では、Endress+Hauser製のProline Promass Qにより高精度測定を実現し、この問題を解決しました。

原材料の正確なコスト配分

Meierei Barmstedt社は、Endress+Hauser製コリオリ流量計Promass Qにより、気泡によって生じる測定誤差を排除しました

ダウンロード用フォーム

"Promass Qは、質量流量、体積流量、密度、温度を測定することができます。原材料の計画とバランスをとるための信頼性の高い情報を得ることができるので、私たちにとって大きなメリットです。"

Thomas Jürgensen
Technical Manager, Meierei Barmstedt eG, Germany

お客様の課題を当社のエキスパートにご相談ください

お客様の地域を担当する当社エキスパートがいつでもサポートいたします。

関連トピック

インライン測定により生産性を向上させることができる多くの機会についてご紹介します